Suchbegriff

Schaeffler Austria GmbH – neues Vertriebsgebäude eingeweiht

Pressrelease Stage Image
Das neue Vertriebsgebäude in Berndorf-St. Veit bei Wien

28.03.2007 | BERNDORF-ST. VEIT

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur weltweiten Integration der Schaeffler Gruppe mit den Marken INA, FAG und LuK ist vollzogen: Die Marken INA und FAG befinden sich von nun an auch in Österreich an einem Standort. Die Gesellschaften INA AUSTRIA GmbH, Vösendorf, und FAG Austria AG, Berndorf, wurden 2006 zur Schaeffler Austria GmbH verschmolzen. Zum 1.1.2007 erfolgte die Verlegung des Firmensitzes von Vösendorf nach Berndorf-St. Veit bei Wien. Hier entstand ein neues Bürogebäude für den Bereich Vertrieb und auch für die Mitarbeiter aus der Anwendungstechnik.

Das Unternehmen zählt mit 616 Mitarbeitern zu den bedeutendsten Arbeitgebern der Region.

Bereich Vertrieb
Vertrieb von INA- und FAG-Produkten. Österreich weite Beratung der Kunden aus Industrie und Handel durch Außendienstingenieure, Unterstützung in der Konstruktions- und Produktplanungsphase, Optimierung von technischen und wirtschaftlichen Lösungen in der Lagerungstechnik.

Bereich Produktion
Seit mehr als 50 Jahren werden in Berndorf hochwertige Wälzlager hergestellt. Das Werk ist Teil der weltweiten Produktlinie Kegelrollenlager und ist auf die Fertigung dieser Produkte mit einem Außendurchmesser von mehr als 90 mm spezialisiert. Heute ist der Standort Berndorf das Leitwerk für die weltweite Fertigung dieser Produktgruppe (Radlager, Achsmodule, Sonderprodukte).

Es werden täglich rund 27.000 Kegelrollenlager produziert.

Bereich Service
Die Schaeffler Austria GmbH bietet vor Ort einen vollumfänglichen Service und greift dabei auch auf die Experten der Service-Tochter FAG Industrial Services (F'IS) zurück.

Lineartechnik-Quick-Service-Center
In der Betriebsstätte in Vösendorf werden im Lineartechnik-Quick-Service-Center Laufrollen- und Profilschienenführungen sowie Wellen in kurzer Zeit und höchster Perfektion bearbeitet. Dabei werden individuelle Kundenwünsche berücksichtigt.

Herausgeber: Schaeffler Austria GmbH
Ausgabeland: Österreich

Zugehörige Medien

Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder

Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.

Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.

Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.

Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland

presse@schaeffler.com

Downloads

Pressemitteilungen

Paket (Pressemitteilung + Medien)

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren