Schaeffler auf der IAA 2019 Alle Ampeln auf grün

02.09.2019 | Berndorf-St.Veit/Frankfurt
- Schaeffler zeigt auf der IAA (Halle 9, Stand A07), wie sich nachhaltige Mobilität innovativ gestalten lässt
- Optimierung von Antriebstechnologien und ganzheitliche Betrachtung der Energiekette als zentrale Themen
- Schaeffler Mover als Konzept für urbane Räume
- Produkthighlights Schaeffler E-Motor, dedizierte Hybridgetriebe, Schaeffler Intelligent Corner Module und Drive-by-Wire als Schlüsseltechnologien für künftige Mobilitätskonzepte
Um das Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, muss der CO2-Ausstoß im Mobilitätsektor signifikant reduziert werden. Eine Herausforderung, der sich die Schaeffler Gruppe stellt. Unter dem Motto „Making Mobility Sustainable and Autonomous“ legt das Unternehmen auf der IAA 2019 in Frankfurt den Fokus auf die Frage, wie sich nachhaltige Mobilität innovativ gestalten lässt. „Wir sehen den aktuellen Wandel als Chance, mit unseren Technologien im Bereich Antriebsstrang und Fahrwerk nachhaltige Mobilität innovativ zu gestalten“, sagt Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstandes der Schaeffler AG. Im Zentrum des IAA-Messeauftritts stehen der ganzheitliche Blick auf die gesamte Energiekette der Mobilität sowie innovative Produkt-Highlights als Systemlösungen: Das Unternehmen zeigt erstmals eigene Schaeffler-Elektromotoren in diversen Leistungsklassen, die nun in die Großserienproduktion gehen, dedizierte Hybridgetriebe, das mit einem 90-Grad-Lenkwinkel ausgestattete Schaeffler Intelligent Corner Module, Drive-by-Wire als Schlüsseltechnologie für autonomes Fahren sowie den Schaeffler Mover als Mobilitätskonzept für urbane Räume.
Die gesamte Energiekette im Blick
Als Automobil- und Industriezulieferer fokussiert Schaeffler dabei auf die gesamte Energiekette und bietet so auch im Bereich der regenerativen Energieerzeugung System- und Produktlösungen an. „Wenn wir nachhaltig sein wollen, müssen wir die gesamte Energiekette betrachten. Denn für die CO2-Bilanz spielt es keine Rolle, wo die Emissionen entstehen“, sagt Klaus Rosenfeld. Der unregelmäßigen Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien gilt es mit Stromspeicher-Technologien entgegenzuwirken. Hier gewinnen Alternativen wie Wasserstoff zunehmend an Bedeutung. Bei ersten Vorentwicklungsaktivitäten zu Brennstoffzellen-Komponenten nutzt Schaeffler traditionelle Kernkompetenzen in Material-, Umformungs- und Oberflächentechnologie. Hier profitiert das Unternehmen vor allem von der breiten Aufstellung in den Bereichen Industrie und Automotive und ist so von der Energieerzeugung bis zur Verwendung im Fahrzeug beteiligt.
Start der Großserienfertigung von Elektromotoren
Ein großer Hebel, um die CO2-Emissionen zu senken, ist die Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Schaeffler zeigt auf der IAA, wie Fahrzeughersteller auf den Weg in die Elektromobilität mit einem breiten Portfolio an Elektrifizierungsmöglichkeiten begleitet werden. „Unsere Produkte decken die ganze Bandbreite an Elektrifizierungsmöglichkeiten ab, von der milden Hybridisierung über Vollhybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeuge bis hin zu Hochleistungselektromotoren, die sich für reine Elektrofahrzeuge eignen“, erklärt Matthias Zink, Vorstand Automotive OEM bei Schaeffler.
Das Unternehmen startet mit der serienreifen Entwicklung und Inhouse-Fertigung von E-Motoren – von 48 bis 800 V und mit Leistungen zwischen 15 und 300 kW. Im Jahr 2021 beginnt etwa die Fertigung einer E-Maschine für mehrere Elektrofahrzeuge eines führenden europäischen Automobilherstellers. Mit Blick auf die Hybridisierung rückt Schaeffler das dedizierte Hybridgetriebe (Dedicated Hybrid Transmission, DHT) in den Fokus. Dabei sind elektrischer Antrieb und Getriebe so vereint, dass sich eine abgeschlossene Bau- und Funktionseinheit ergibt
Schaeffler Mover als Mobilitätskonzept für urbane Räume
Auch die fortschreitende Urbanisierung beeinflusst die Mobilität von morgen. Auf der IAA präsentiert Schaeffler die neueste Version des Schaeffler Mover, einer autonom fahrenden und hochflexiblen Entwicklungsplattform, bei der zahlreiche neue Schaeffler-Technologien zum Einsatz kommen. Herz des Konzeptfahrzeugs ist das Rolling-Chassis mit der Drive-by-Wire-Technologie Space Drive, der Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren. In den vier Schaeffler Intelligent Corner Modules sind alle Antriebs- und Fahrwerkskomponenten platzsparend in einer Baueinheit untergebracht, was sie so für zahlreiche Anwendungsszenarien prädestiniert. Erst kürzlich gewann das Konzept den Deutschen Mobilitätspreis des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. „Schaeffler bietet nicht nur innovative Antriebstechnologien, sondern entwickelt Lösungen für moderne Mobilitätskonzepte. So gestalten wir nachhaltige Mobilität für morgen aktiv mit“, sagt Klaus Rosenfeld.
Besuchen Sie uns auf der IAA in Halle 9, Stand A07. Die Pressekonferenz findet am 10. September 2019 um 12:30 Uhr statt und kann online unter http://schaeffler.gomexlive.com/ verfolgt werden.
Herausgeber: Schaeffler AG
Ausgabeland: Österreich
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)