Saisonstart in der DTM: Schaeffler treibt Technologietransfer weiter voran

30.07.2020 | Berndorf-St.Veit
- Erfolgreiche Zusammenarbeit geht in das zweite Jahr
- Schaeffler nutzt die Partnerschaft mit BMW M Motorsport, um Know-how aus der DTM für die Serienentwicklung zu gewinnen
- Matthias Zink: „Ziel ist es, mit Marco Wittmann den Titel zu holen.“
Am Wochenende beginnt die neue Saison in der Deutschen-Tourenwagen-Masters (DTM) im belgischen Spa-Francorchamps. Den harten Wettbewerb in der Rennserie nutzt der global tätige Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler dazu, Technologien unter Extrembedingungen zu testen und so reif für die Serie zu machen. „Die Optimierung des Verbren-nungsmotors spielt für Schaeffler nach wie vor eine wichtige Rolle“, sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive OEM bei Schaeffler. „Die DTM und unsere intensive Partnerschaft mit BMW M Motorsport liefern für Schaeffler wertvolle Erkenntnisse.“
Den Technologietransfer weiter im Fokus
Das im Motorsport gewonnene Know-how fließt dabei direkt in die Entwicklung von Komponenten und Systemen ein und sorgt für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Im Verbrennungsmotor steckt noch jede Menge Potenzial. Deshalb konzentriert sich Schaeffler – neben der Elektromobilität – auch wei-terhin auf Verbrennungsmotoren und Getriebe mit dem Ziel, deren Effizienz immer weiter zu steigern und für seine Kunden mit innovativen Produkten wie dem Thermomanagementmodul (TMM), dem vollvariablen Ventiltriebsystem UniAir oder dem elektrischen Nockenwellenversteller maßgeschneiderte Lö-sungen anzubieten.
Erfolgreiche Zusammenarbeit geht in das zweite Jahr
Nach dem erfolgreichen Debüt der Premium-Partnerschaft zwischen Schaeffler und BMW M Motorsport in der DTM stehen Marco Wittmann und der BMW M4 DTM in den typischen grün-weißen Schaeffler-Farben vor dem Start in ihre zwei-te gemeinsame Saison. „Das Team hat seine Hausaufgaben im Winter gemacht. Unser Ziel ist es mit Marco Wittmann in der zweiten gemeinsamen Saison den Titel zu holen“, sagt Matthias Zink. Aufgrund der Verzögerungen durch die CO-VID-19-Pandemie musste der DTM-Rennkalender an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. In nur drei Monaten und sieben Tagen finden 18 Rennen statt. Umfangreiche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen für Teams und Fahrer sowie Rennen vor voraussichtlich leeren Tribünen machten den Start der Renn-serie in diesem Jahr überhaupt erst möglich. Auch für den zweimaligen DTM-Champion Marco Wittmann eine ganz neue Erfahrung: „Ich freue mich riesig auf meine zweite Saison mit dem Schaeffler BMW M4 DTM, auch wenn sie ganz anders sein wird, als alles, was wir bisher erlebt haben. Ich werde die Fans sicher vermissen, blicke aber optimistisch nach vorne und bin bereit für den Kampf um den Titel.“
Herausgeber: Schaeffler Austria GmbH
Ausgabeland: Österreich
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)