Suchbegriff

Space Drive: Steer-by-Wire revolutioniert DTM

Pressrelease Stage Image
Das System Space Drive ist eine Schlüsseltechnologie für autonomes Fahren und hat sich bereits auf über einer Milliarde Kilometern bewährt.

18.06.2021 | Berndorf-St. Veit

  • Audi, BMW, Mercedes-AMG: Steer-by-Wire-Technologie Space Drive ist in drei DTM-Fahrzeugen verbaut
  • Matthias Zink: „Einsatz unter Extrembedingungen belegt hohen Reifegrad der Technologie und bringt Entwicklung zur Serienlösung voran.“
  • Lenken ohne Lenksäule: Space Drive ist eine Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren

Die DTM startet im italienischen Monza in die Saison 2021. Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler engagiert sich als offizieller Serien- und Innovationspartner der Rennserie und bringt die Steer-By-Wire Technologie Space Drive in drei DTM-Fahrzeugen verschiedener deutscher Hersteller an den Start: im Audi R8 LMS GT3 von Markenbotschafterin Sophia Flörsch, im Mercedes-AMG von Gary Paffett und im BMW M6 GT3 von Timo Glock. Bei der Technologie Space Drive entfällt die mechanische Lenksäule und die Übertragung der Lenkbefehle erfolgt rein digital über Kabel. „Schaeffler beweist als Serienpartner der DTM Innovationskraft und Pioniergeist“, sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies bei Schaeffler. „Der Einsatz unter Extrembedingungen belegt den hohen Reifegrad der Technologie und bringt uns bei der Entwicklung zur Serienlösung voran. Space Drive ist eine bestens erprobte Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren mit mehr als einer Milliarde gefahrener Kilometer auf öffentlichen Straßen.“ Roland Arnold, CEO der Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co. KG, sagt: „Der Motorsport gilt schon immer als Entwicklungsbeschleuniger. In diesem Umfeld ist das Space Drive System extremen Belastungen ausgesetzt – ein ideales Testfeld, um wichtige Funktionalitäten für die Weiterentwicklung von Space Drive 3 für die Großserie zu generieren.“

Bevorzugter Technologiepartner im Bereich Fahrwerksysteme
Das Thema autonomes Fahren ist ein wichtiger Bestandteil der Roadmap 2025 von Schaeffler. In der „Vision Chassis 2035“ hat das Unternehmen ein Basisszenario für den Automatisierungsgrad von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen entwickelt. Demnach prognostiziert Schaeffler, dass bis 2035 etwa 30 Prozent aller weltweit neu produzierten Pkw und leichten Nutzfahrzeuge zumindest teilautomatisiert sein werden, während die Hälfte davon die Möglichkeit für hoch automatisiertes Fahren bieten wird. „Mit der zunehmenden Automatisierung der Fahrfunktionalitäten hin zu einem autonomen Fahrzeug steigen die Anforderungen an Fahrwerkanwendungen in Bezug auf Zuverlässigkeit und Sicherheit“, sagt Viktor Molnar, Leiter des Unternehmensbereichs Fahrwerksysteme bei Schaeffler. „Wir verstärken unsere Aktivitäten auf Komponenten- und Systemebene weiter und sind auf dem besten Weg, bevorzugter Technologiepartner im Bereich intelligenter Antriebs- und Fahrwerklösungen zu werden.“

Erstmals zwei Partnerschaften
Schaeffler feiert neben dem Einsatz von Space Drive eine weitere Premiere. Der Automobil- und Industriezulieferer ist in dieser Saison erstmals mit zwei Partnerteams vertreten: Marco Wittmann fährt für Walkenhorst Motorsport und Sophia Flörsch für Abt Sportsline. Zugleich treibt Schaeffler die technologische Entwicklung für die DTM der Zukunft aktiv voran und entwickelt das elektrische Antriebssystem zur Elektrifizierung der DTM, die ab 2023 mit der DTM Electric Realität werden soll. Auch hier soll die Technologie Space Drive zum Einsatz kommen. Im Rahmenprogramm der DTM sind 2021 Show-Auftritte mit dem hochinnovativen DTM Electric Democar geplant.

Hier finden Sie ein Pressefoto von Matthias Zink:
www.schaeffler.com/de/executive-board

Herausgeber: Schaeffler Austria
Ausgabeland: Österreich

Zugehörige Medien

Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder

Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.

Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.

Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
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
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren