Schaeffler Austria zieht erfolgreiche Bilanz der betrieblichen Impfkampagne
24.09.2021 | Berndorf-St.Veit
- Schaeffler Gruppe hat an seinen europäischen Standorten 18.000 Impfungen durchgeführt
- Unternehmen leistet wichtigen Beitrag zum Schutz der Mitarbeitenden
- Immunisierungsrate von über 80% bei Schaeffler Austria
Schaeffler hat in den vergangenen Monaten rund 18.000 Corona-Schutzimpfungen für Mitarbeitende durchgeführt. An den großen Standorten in Deutschland hat der Automobil- und Industriezulieferer dazu Impfzentren eingerichtet. An anderen Standorten gab und gibt es Kooperationen mit Dienstleistern, Organisationen oder niedergelassenen Ärzten. Auch in einigen europäischen Ländern wie in Österreich konnten Mitarbeitende das Impfangebot nutzen.
Betriebliche Impfaktion Schaeffler Austria
Schaeffler Austria hat in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich eine betriebliche Impfaktion organisiert. Hier konnte der Großteil der Mitarbeitenden von der Arbeitsmedizinerin am Standort Berndorf, Dr. Irmgard Reisinger, geimpft werden. Besonders erfreulich ist, dass Schaeffler Austria unter Miteinberechnung der Genesenen eine Immunisierungsrate von 82,5% (Stand 14.09.2021) aller Mitarbeitenden erreichen konnte.
Dr. Irmgard Reisinger, Arbeitsmedizinerin Schaeffler Austria, sagt: „Mit einem Immunitätsanteil von über 80% der Belegschaft am Standort Berndorf haben wir innerbetrieblich einen großen Schritt in der Pandemiebekämpfung gemacht. Besonders wichtig als Arbeitsmedizinerin sind mir verständliche und sachliche Informationen bereit zu stellen und auf die Sorgen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen. Aus diesem Grund haben wir am Standort eine Online-Informationsveranstaltung vor Eröffnung unserer betrieblichen Impfstraße angeboten, die aus meiner Sicht sehr wichtig war, um diesen hohen Immunitätsanteil zu erreichen.“
Corinna Schittenhelm, Vorstand Personal und Arbeitsdirektorin bei Schaeffler sagt: „Wir haben bei Schaeffler seit Beginn der Pandemie dem Gesundheitsschutz unserer Mitarbeitenden oberste Priorität beigemessen und mit ihnen gemeinsam erfolgreich Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. Wir sehen die Corona-Schutzimpfung als entscheidenden Schritt zur Bekämpfung der Pandemie und haben als Unternehmen Verantwortung übernommen. Die Mitarbeitenden haben das Angebot einer freiwilligen Impfung sehr gut angenommen.“
Herausgeber: Schaeffler Austria
Ausgabeland: Österreich
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.