Suchbegriff

Vielfältiges Lehrstellenangebot Schaeffler Austria begeistert am Tag der offenen Lehrwerkstatt junge Menschen für Berufe in Technik und Industrie

Pressrelease Stage Image

11.03.2024 | Berndorf - St. Veit

  • Schaeffler öffnete am 8. März 2024 die Türen für junge Menschen und bot spannende Einblicke in den Lehr- und Arbeitsbetrieb
  • Rund 50 interessierte BesucherInnen aus der Region nahmen Teil
  • Ab Herbst 2024 werden wieder Lehrlinge ausgebildet – die Bewerbungsfrist läuft

Im Rahmen der „Skills Week Austria“ veranstaltete die Schaeffler Austria GmbH, Teil der Motion Technology Company Schaeffler, am 8. März den Tag der offenen Lehrwerkstatt am Unternehmensstandort im Triestingtal in Niederösterreich. Interessierte SchülerInnen aus der Umgebung hatten dabei einen Nachmittag lang die Möglichkeit, spannende Einblicke in den Betrieb und die Arbeitsabläufe zu erhalten sowie sich zum umfangreichen Ausbildungsangebot zu informieren und bei interaktiven Aufgaben selbst tätig zu werden. Die „Skills Week Austria“ wird von der österreichischen Wirtschaftskammer ausgerichtet und legt den Fokus darauf, junge Menschen gezielt zu Fachkräften auszubilden und ihnen so neue Karrierechancen in heimischen Betrieben zu eröffnen.

Mit dem Tag der offenen Lehrwerkstatt schuf die Schaeffler Austria GmbH einen Aktionstag, der in Niederösterreich einzigartig ist. Der ausgezeichnete Ausbildungsbetrieb ermöglichte jungen Menschen, sich über angebotene Ausbildungen zu informieren, in den Dialog mit Lehrlingen und Ausbildenden zu treten und selbst aktiv zu werden. Lehrlinge selbst führten die Besucherinnen und Besucher über das Gelände und ließen sich bei ihrer Arbeit im Bereich Robotik und 3D-Druck über die Schultern schauen.

„Bei unserer Lehrlingsausbildung steht nicht nur die technische Kompetenz an oberster Stelle, sondern auch die soziale. Von Anfang an legen wir daher den Fokus auf Eigenverantwortung, Teamwork und den richtigen Umgang mit Fehlern. Zwei Highlights der Ausbildung bei Schaeffler für die Auszubildenden sind das dreitägige Lehrlingscamp zu Beginn der Lehrzeit, welches dem Kennenlernen und Teambuilding dient wie auch der Lehrlings-Workshop. Mich persönlich macht es stolz zu sehen, wie sich die Lehrlinge in den dreieinhalb Jahren ihrer Ausbildung entwickeln und entfalten – und nach erfolgreichem Abschluss in ihrem Beruf aufgehen.“, so Richard Winkler, Schaeffler Ausbildungsleiter am Standort Berndorf-St.Veit.

Nicht nur das Ausbildungsangebot des Unternehmens stand am 8. März im Mittelpunkt – auch der Weltfrauentag spielte eine große Rolle. Rund 15% der derzeit auszubildenden Lehrlinge sind weiblich – ausgebildet werden sie etwa in den Bereichen Elektrotechnik sowie Prozesstechnik. „Unser Ausbildungsangebot richtet sich – ganz gleich um welche Ausbildung es sich konkret handelt – immer an junge Männer und Frauen. Mir ist es ein persönliches Anliegen, insbesondere Mädchen und Frauen zu ermutigen, mit althergebrachten Rollenbildern zu brechen und in der Industrie Fuß zu fassen.“, so Lieselotte Iordache, Personalleiterin in Berndorf-St. Veit.

Die Schaeffler Austria GmbH sicherte sich im Vorjahr die Ausbildertrophy – eine Prämierung der Wirtschaftskammer Niederösterreich für all jene Unternehmen, die sich bei der Ausbildung junger Menschen besonders hervortun.

Weitere Informationen finden Sie unter Lehrlingsausbildung

Bewerbungen werden gerne per Mail angenommen: lehre.at@schaeffler.com

Herausgeber: Schaeffler Austria GmbH
Ausgabeland: Österreich

Zugehörige Medien

Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder

Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.

Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.

Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.

Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland

presse@schaeffler.com

Downloads

Pressemitteilungen

Paket (Pressemitteilung + Medien)

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren