Schaeffler auf der WindEnergy Hamburg 2022, Halle B5, Stand 333 Geteilte asymmetrische Pendelrollenlager ermöglichen Rotorlagertausch direkt in der Gondel
27.09.2022 | Schweinfurt/Hamburg
- Kosten für den Austausch von Rotorlagern um gut 50 Prozent reduzierbar
- Austauschlager beinhalten bewährte Designoptimierungen der letzten Jahre
- Laufzeiten von bestehenden Windkraftanlagen können wirtschaftlich verlängert werden
Ein beträchtlicher Anteil der weltweit installierten Windenergieanlagen ist mit Pendelrollenlagern als Rotorlagerung ausgerüstet. Fallen diese Lager vorzeitig aus, ist ein Austausch aufgrund der hohen Kosten meist nicht wirtschaftlich. Denn aktuell lassen sich die Rotorlager nur bei kompletter Demontage des Rotorsterns und großer Teile des Antriebsstrangs austauschen. Dies kann zu einem Szenario führen, in dem Windenergieanlagen abgeschaltet werden, die grundsätzlich noch funktionsfähig wären. Für diesen Fall hat Schaeffler eine innovative Lösung auf Basis geteilter, asymmetrischer Pendelrollenlager entwickelt. Damit lassen sich die Kosten für den Austausch der Lager um gut 50 Prozent reduzieren.
Die Demontage der defekten Lager und die Montage der neuen geteilten Lager kann dabei direkt in der Gondel vorgenommen werden. Die neuen Pendelrollenlager verfügen über Optimierungen, die in den letzten Jahren in mehreren Stufen im Feld etabliert wurden, wie etwa die asymmetrischen Druckwinkel. Bei dieser Gestaltung ist die getriebeseitige Rollenreihe, in der die Windkräfte aufgenommen werden, steiler angestellt. Das führt zu reduzierten internen Lagerkräften und erhöhter axialer Steifigkeit. Schaeffler bietet der Windindustrie mit dieser robusten Reparaturlösung die Möglichkeit, bestehende Windenergieanlagen viele Jahre weiter wirtschaftlich betreiben zu können.
German Renewables Award 2022 für geteiltes Pendelrollenlager von Schaeffler
Mit dem German Renewables Award honoriert das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg herausragende Innovationen und persönliches Engagement für die erneuerbaren Energien. Bereits zum elften Mal vergab die unabhängige Jury am 24. August 2022 die Auszeichnung. In der Kategorie „Produktinnovation des Jahres“ wurde Schaeffler mit seinem geteilten, asymmetrischen Pendelrollenlager ausgezeichnet.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.