Schaeffler auf der maintenance in Dortmund, Stand B10-4 OPTIME Ecosystem: Innovatives Condition Monitoring und smartes Schmierstoff-Management in einer Lösung

02.05.2023 | Berndorf-St. Veit
- Schaeffler verbindet smartes Condition Monitoring und Schmierstoff-Management zu einer Predictive Maintenance-Lösung
- Intuitive Bedienung per mobiler App sorgt für reibungslosen Betrieb von Maschinen und Anlagen
- Einfache Installation und schnelle Amortisierung für ganze Werke und Produktionsanlagen
Der global tätige Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler vereint sein OPTIME Condition Monitoring mit den Sensorvarianten OPTIME 3, OPTIME 5 und OPTIME 5 Ex für die kabellose Zustandsüberwachung und seinen intelligenten, vernetzten Schmierstoffgeber OPTIME C1 für die automatisierte Schmierung in einer Lösung: dem OPTIME Ecosystem. Dadurch entsteht eine kosteneffiziente Predictive Maintenance-Lösung, die Stillstände und hohe Wartungskosten in Produktionsanlagen effektiv und nachhaltig minimiert.
Das OPTIME Ecosystem vereint Schaefflers langjähriges Know-how in den Bereichen Lagertechnik, Schwingungsanalyse und Schmierung mit einem konsequent an den täglichen Aufgaben der Instandhaltungsteams ausgerichteten Produktdesign. Das System unterstützt Anlagenbetreiber durch eine besonders komfortable Inbetriebnahme. Dank Plug & Play-Funktion lassen sich Hunderte von OPTIME-Elementen in kürzester Zeit installieren und integrieren. Eine spätere Erweiterung ist jederzeit schnell und sicher möglich. Geringe Investitionskosten, Einsparungen durch weniger Maschinenausfälle und eine effizientere Gestaltung der Wartungsabläufe garantieren eine schnelle Investitionsrendite.
Ein smartes Bedienkonzept und die intuitive mobile App mit preisgekrönter Benutzeroberfläche macht es den Nutzern leicht, sich einen Überblick zu verschaffen. Das sorgt sowohl bei Einsteigern als auch bei erfahrenen Anwendern für eine hohe Akzeptanz. Dabei unterstützt das OPTIME Ecosystem mit leicht verständlichen Warnmeldungen und automatischen Analysen nicht nur das tagtägliche Wartungsgeschäft, sondern hilft auch bei der datenbasierten Erstellung von Wartungsplänen.
Das OPTIME Ecosystem ist einfach, kosteneffizient und skalierbar. Außerdem verbessert die Predictive Maintenance-Lösung die Nachhaltigkeit der Anlagen, indem sie Materialverschwendung und den Energieverbrauch durch weniger ungeplante Stillstände reduziert. Basierend auf den Erfahrungen erfolgreicher Kundenprojekte in unterschiedlichen Branchen und Anwendungen wird Schaeffler das OPTIME Ecosystem kontinuierlich weiterentwickeln und um neue Elemente ergänzen. So wird es auch in Zukunft den reibungslosen Betrieb von Maschinen und Anlagen optimal unterstützen, indem es alle relevanten Informationen auf einen Blick zur Verfügung stellt.
Das OPTIME Ecosystem zeigt Schaeffler auf der maintenance, Leitmesse für industrielle Instandhaltung, vom 24. bis 25. Mai 2023 in Dortmund. Besucher können das OPTIME Ecosystem am Schaeffler-Stand B10-4 live erleben und jedes Element der smarten Instandhaltungslösung näher kennenlernen.
Herausgeber: Schaeffler Austria GmbH
Ausgabeland: Österreich
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)