„REPXPERT Millionär“ Aktion in Deutschland und Österreich

01.06.2023 | Frankfurt
- Werkstattportal REPXPERT feiert mit der Aktion „REPXPERT Millionär“ sein 18-jähriges Jubiläum
- Werkstätten in Deutschland und Österreich sammeln Bonuspunkte per Scan und können eine Million REPXPERT Bonuspunkte gewinnen
- REPXPERT App ermöglicht digitalen Zugang zu Produktinformationen und Reparaturlösungen
Das Werkstattportal REPXPERT von Schaeffler Automotive Aftermarket feiert den 18-jährigen Jahrestag seines Werkstattportals mit einer besonderen Aktion: Analog zu den drei Schaeffler-Marken LuK, INA und FAG wird es drei REPXPERT Punktemillionäre geben, die am 15. Dezember 2023 nach dem Zufallsprinzip ausgelost werden. Die Gewinner erhalten jeweils eine Million REPXPERT Bonuspunkte auf ihrem Konto gutgeschrieben. Die Aktion läuft vom 1. Juni bis 30. November 2023 in Deutschland und Österreich. Bereits heute wird das Portal in diesen Ländern von über 17.500 Mechanikern genutzt.
Die Teilnahme an der Aktion ist denkbar einfach: Werkstätten und Mechaniker können Bonuspunkte sammeln, indem sie den Schaeffler OneCode scannen, der sich auf dem Etikett der Produktverpackung befindet. Der Schaeffler OneCode kann mit einem QR-Code-lesefähigen Endgerät wie einem Smartphone gescannt werden. Je mehr Schaeffler Produkte gescannt und verbaut werden, desto höher die Gewinnchance auf eine Million REPXPERT Punkte, die anschließend im Bonusshop gegen Spezialwerkzeug, Büromaterialien oder andere Prämien eingetauscht werden können.
Effektivere Reparatur- und Wartungsarbeiten dank REPXPERT
Neben der Chance, eine Million Bonuspunkte zu gewinnen, bietet der Schaeffler OneCode weitere Vorteile wie aktuelle Produktinformationen, die Prüfung der Produkt-Echtheit und detaillierte Reparaturanleitungen für über 40.000 Artikel. In dem Produktkatalog sind zu den Fahrzeugen jeweils spezifische Daten zu Einstellungen, Reparaturzeiten, Servicedaten und Handbücher hinterlegt. Mit detaillierten Anleitungen zur Montage der Produkte wird die Arbeit in der Werkstatt somit erleichtert.
„Unser Schaeffler OneCode-Angebot ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir mit Hilfe der Digitalisierung die Arbeitsprozesse in den Werkstätten effizienter und effektiver gestalten und so auch das Kundenerlebnis verbessern“, so Ramdas Cherupara, President Produktmanagement sowie Forschung und Entwicklung bei Schaeffler Automotive Aftermarket.
Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos und steht allen REPXPERT Nutzern offen, die über mindestens 1.000 Bonuspunkte verfügen. Alle weiteren Informationen finden interessierte Werkstätten unter www.repxpert.de/millionär.
Herausgeber: Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Ausgabeland: Österreich
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)