Suchbegriff

Schaeffler auf der WindEnergy Hamburg 2024, Halle B5, Stand 333 Zuverlässiger und wirtschaftlicher: Schaeffler entwickelt Windkraftanlagen mit „Closed Loop Engineering“ weiter

Pressrelease Stage Image
Zwei Schaeffler-Ingenieure berechnen und simulieren mit Hilfe modernster Software den Antriebsstrang einer Windkraftanlage. Im Rahmen des ganzheitlichen Ansatzes "Closed Loop Engineering" unterstützt Schaeffler in enger Zusammenarbeit mit Anlagen- und Getriebeherstellern die Entwicklung von Windkraftanlagen durch Systemsimulation, realitätsnahe Prüfstandtests und Feldmesskampagnen. Foto: Schaeffler

17.07.2024 | Berndorf - St. Veit

  • Schaeffler treibt mit „Closed Loop Engineering“ die Weiterentwicklung von Windkraftanlagen voran
  • Enge Kooperation mit Anlagen- und Getriebeherstellern, um Leistungsfähigkeit von Windkraftanlagen zu verbessern
  • Erweiterte Prüfkapazitäten für Windkraftlager durch weltweit leistungsfähigsten Prüfstand in Dänemark

Windkraftanlagen sind von entscheidender Bedeutung, wenn es um den Ausbau erneuerbarer Energien geht. Mit dem „Closed Loop Engineering“-Ansatz geht Schaeffler als Marktführer und strategischer Entwicklungspartner in der Windindustrie weit über die reine Bereitstellung von Lagerlösungen für On- und Offshore-Windkraftanlagen hinaus. In enger Zusammenarbeit mit Anlagen- und Getriebeherstellern unterstützt Schaeffler die Anlagenentwicklung durch Systemsimulation, realitätsnahen Prüfstandstests und Feldmesskampagnen.

„Wir verfolgen mit ‚Closed Loop Engineering‘ einen ganzheitlichen Ansatz, der maßgeblich zur Weiterentwicklung von Windkraftanlagen und der Steigerung ihrer Wirtschaftlichkeit und Effizienz beiträgt“, sagt Bernd Endres, Vice President Regional Business Unit Wind bei Schaeffler. „Ganz im Sinne eines geschlossenen Kreislaufs fließen die dabei gewonnenen Erkenntnisse in Produktentwicklungen ein.“

Den „Closed Loop Engineering“-Ansatz sowie weitere Lösungen und Services für die Windbranche stellt Schaeffler unter dem Motto „Driving Wind Energy Together. Innovative. Reliable. Cost-effective.“ vom 24. bis 27. September 2024 in Halle B5, Stand 333 auf der WindEnergy Hamburg vor.

Systemoptimierung durch hochmoderne Simulationsprogramme
Ausschlaggebend für eine maximal zuverlässige und wirtschaftliche Funktionsweise von Windkraftanlagen ist eine optimale Auslegung der Lager. Den Ausgangspunkt im „Closed Loop Engineering“ bilden deshalb hochmoderne Berechnungs- und Simulationsprogramme. Diese bilden einzelne Wälzlager, Anschlusskonstruktionen und sogar komplette Antriebsstrangmodelle mittels spezieller Mehrkörpersimulationsprogramme realitätsnah ab. In den Simulationen werden mit Hilfe von Machine Learning und Cloud-Computing sowohl Mechanik als auch Dynamik der Windkraftlager optimiert. Schaeffler ist in der Lage, neben klassischen Wälzlagern auch die neuen hydrodynamischen Gleitlager für Getriebe zu berechnen und zu simulieren, die jetzt in Serie gefertigt werden.

Testen von Lagersystemen in leistungsfähigen Prüfständen
Um die Zuverlässigkeit von Windlagern sicherzustellen, unterzieht Schaeffler die Lagersysteme umfassenden Tests. Bereits seit 2011 gewinnt das Unternehmen mit Hilfe seines Großlagerprüfstands „Astraios“ wichtige Erkenntnisse zu Einflussfaktoren und Zusammenhängen in Antriebssträngen von Windkraftanlagen. Neu entwickelte Produkte können so schnell und unter realitätsnahen Bedingungen getestet und validiert werden.

Die Prüfkapazitäten baut Schaeffler aktuell deutlich aus: In Zusammenarbeit mit LORC (Lindø Offshore Renewables Center) und R&D Test Systems entsteht in Lindø, Dänemark, der weltweit leistungsfähigste Prüfstand für Hauptlagerungen von Windkraftanlagen. Erste Prüfprogramme sollen Ende 2025 laufen. Schaeffler war an der Definition der Prüfstand-Spezifikationen maßgeblich beteiligt und wird dort in Kooperation mit Anlagenherstellern seine Rotor-Lagerungen testen.

Aus Feldmesskampagnen fließen Daten zurück in die Simulation
Den dritten Baustein im „Closed Loop Engineering“, neben Simulation und Tests, bildet das Field Monitoring: Die Experten von Schaeffler überwachen Prototypenanlagen in Feldmesskampagnen, deren Ergebnisse die ursprünglichen Auslegungsparameter aus der Simulation bestätigen oder für weitere Optimierungen genutzt werden. Besonderer Fokus liegt hier auf dem Antriebsstrang und der Rotorlagerung als Herzstück der Windkraftanlage, an dem sich alle Kräfte summieren. Damit stellt Schaeffler bereits in der Auslegung sicher, dass Systemausfälle und Folgekosten minimiert werden und höchste Systemrobustheit erreicht wird.

Ganz im Sinne eines geschlossenen Kreislaufs optimiert Schaeffler die Auslegung gemeinsam mit dem Kunden. So trägt Schaeffler dazu bei, die Stromgestehungskosten zu senken und den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben.

Für weitere Informationen über Schaefflers Innovationen rund um die Windenergie klicken Sie hier.

Herausgeber: Schaeffler Austria GmbH
Ausgabeland: Österreich

Zugehörige Medien

Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder

Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.

Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.

Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.

Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland

presse@schaeffler.com

Downloads

Pressemitteilungen

Paket (Pressemitteilung + Medien)

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren