Suchbegriff

Schaeffler stärkt weltweite Ladeinfrastruktur

Start des globalen Ladeinfrastrukturprojekt am Unternehmenssitz in Herzogenaurach
(v. l.) Dr. Alexander Putz, Werkleiter Schaeffler Herzogenaurach, Andreas Schick, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf der Schaeffler AG und Thomas Krämer, Leiter Schaeffler Produktionssystem der Schaeffler AG, starteten das globale Ladeinfrastrukturprojekt am Unternehmenssitz in Herzogenaurach. Foto: Schaeffler (Thomas Welker)

09.08.2024 | Berndorf - St. Veit

  • Schaeffler investiert in Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität
  • Bis 2030 entstehen 5.000 zusätzliche Ladepunkte, davon 3.000 in Europa
  • Ausbau der weltweiten Ladeinfrastruktur als Bestandteil des Nachhaltigkeitsprogramms
  • Beginn des Projekts mit Piloten in Herzogenaurach und Schweinfurt

Die Motion Technology Company Schaeffler treibt den Ausbau der Ladeinfrastruktur an seinen Standorten weiter voran. Bis 2030 sollen weltweit mehr als 5.000 zusätzliche Ladepunkte für E-Fahrzeuge errichtet werden. 3.000 Ladepunkte entstehen davon allein an den europäischen Standorten. Die Maßnahme ist Teil des Nachhaltigkeitsprogramms von Schaeffler. Die Standorte Herzogenaurach und Schweinfurt fungieren als Piloten für die Technik und das Betreibermodell. Nach der erfolgreichen Testphase wird das Projekt schrittweise in allen weiteren Regionen der Schaeffler Gruppe ausgerollt.

„Schaeffler steht für Nachhaltigkeit und bekennt sich zur E-Mobilität“, sagt Andreas Schick, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf der Schaeffler AG. „Wir verfolgen das übergeordnete Ziel, CO2-Emissionen stetig zu verringern. Dazu gehört auch der CO2-Fußabdruck bei der Individualmobilität. Durch das Projekt werden wir die Attraktivität von Schaeffler als nachhaltigen Arbeitgeber gezielt steigern und unsere Belegschaft weiter zu umweltbewusstem Handeln motivieren.“

Pilotprojekte in Herzogenaurach und Schweinfurt
Im Zuge der Neugestaltung eines Parkplatzes in Herzogenaurach wurden 40 Ladepunkte installiert, die den Mitarbeitenden vorerst kostenfrei zur Verfügung stehen. Die dort eingesetzten Ladesäulen sind das Standardmodell an allen Schaeffler-Standorten. Sie liefern je Säule bis zu 22 Kilowatt Ladeleistung und sollen künftig von einem externen Partner betrieben und gewartet werden. Der Ausbauplan für den Standort Herzogenaurach sieht für das Jahr 2025 die Schaffung von 245 weiteren Ladepunkten für Mitarbeitende, Dienstwagen und Besuchende vor. In Schweinfurt wird zunächst die elektrische Infrastruktur erweitert, um schließlich weitere 122 Ladepunkte zu schaffen. Die Inbetriebnahme ist für 2025 geplant.

Herausgeber: Schaeffler Austria GmbH
Ausgabeland: Österreich

Zugehörige Medien

Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder

Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.

Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.

Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.

Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland

presse@schaeffler.com

Downloads

Pressemitteilungen

Paket (Pressemitteilung + Medien)

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren