Suchbegriff

Schaeffler startet Produktion des erfolgreichen Kugelgewindetriebs für chinesische E-Fahrzeughersteller

Globales Produktionsnetzwerk: Schaeffler startete im Februar die Produktion von Kugelgewindetrieben für Lenksysteme im Werk Xiangtan, China. Foto: Schaeffler
Globales Produktionsnetzwerk: Schaeffler startete im Februar die Produktion von Kugelgewindetrieben für Lenksysteme im Werk Xiangtan, China. Foto: Schaeffler

04.04.2025 | Herzogenaurach

  • Weltweit über 140 Millionen produzierte Kugelgewindetriebe (KGT) für vielfältige Automotive-Anwendungen seit 2007
  • Globaler Footprint bei Entwicklung und Produktion: erfolgreicher KGT-Produktionsstart im chinesischen Xiangtan, weitere Produktionsstarts für 2025 und 2026 geplant
  • Einsatz in Hybrid- und E-Fahrzeugen: hoher Wirkungsgrad bei minimaler Reibung und kompaktes, kundenspezifisches Design

Seit fast zwei Jahrzehnten bietet Schaeffler mit dem Kugelgewindetrieb (KGT) seinen Automotive-Kunden eine hochentwickelte Komponente an, die bei modernen Fahrzeugen nicht mehr wegzudenken ist und künftig auch eine wichtige Rolle für das autonome Fahren einnehmen wird. Kugelgewindetriebe von Schaeffler kommen vornehmlich in Bremssystemen wie Bremskraftverstärkern für E-Fahrzeuge, elektrischen Parkbremsen und elektromechanischen Bremsen oder in Lenkungssystemen zum Einsatz. Dort sorgen sie für Manövrierbarkeit, Sicherheit und Komfort. Über 140 Millionen Kugelgewindetriebe für vielfältige Automotive-Anwendungen hat das Unternehmen seit 2007 produziert. In diesem Jahr beginnt die Produktion für Serienfahrzeuge führender chinesischer Fahrzeughersteller.

„Schaeffler verfügt über nahezu 20 Jahre Erfahrung in der Großserienproduktion und Weiterentwicklung von Kugelgewindetrieben und profitiert dabei von seiner Fertigungsexzellenz und weltweiten Kundennähe insbesondere in China“, sagt Matthias Zink, Vorstand Powertrain & Chassis der Schaeffler AG. „Der anhaltende Erfolg unserer zuverlässigen Kugelgewindetriebe ist ein klarer Beleg dafür, dass die hohe Qualität unserer mechanischen Präzisionskomponenten Kunden überzeugt. Wir sind stolz, als führende ‚Motion Technology Company‘ auch ein verlässlicher Partner für unsere chinesischen Kunden im wachsenden Markt von Brems- und Lenksystemen zu sein.“

Hoher Wirkungsgrad bei optimiertem Bauraum
Alle KGT-Varianten setzen die Drehbewegung einer Spindel oder einer Mutter in eine Linearbewegung um. Über integrierte Kugeln als Wälzkörper wird die Drehbewegung schlupffrei und nahezu reibungsfrei umgewandelt. Schaeffler produziert Automotive-KGT nicht nur für Lenkungen, sondern auch für Bremsen sowie für Antriebs- und Kraftübertragungssysteme. Seit dem Start der Massenproduktion im Jahr 2007 hat Schaeffler seine Produktionskapazitäten stets erweitert und fertigt heute KGT in allen Regionen weltweit – gemäß dem Ansatz „Local-for-local“. Im Februar 2025 feierte Schaeffler den jüngsten Produktionsstart von Kugelgewindetrieben für Lenksysteme in Xiangtan, um den chinesischen Markt vor Ort optimal zu bedienen. Weitere Werke in China sowie Frankreich, Südkorea, Mexiko und Slowakei fertigen ebenso die Präzisionskomponente. Bei Schaeffler kommt das Wirkprinzip des KGT auch bei Linearaktoren der Sparte Bearings & Industrial Solutions zum Einsatz.

Hochpräzise Produkte bieten hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
Als zentrale mechanische Bestandteile elektromechanischer Servolenksysteme spielen KGT eine Schlüsselrolle in Spurhalte- und Parkassistenzsystemen. Ein hoher Wirkungsgrad, geringer Energiebedarf und das herausragende Geräusch- und Schwingungsverhalten der Aktorik-Komponente reduzieren den Energieverbrauch eines Fahrzeugs und erhöhen dessen Laufruhe, die insbesondere bei geräuscharmen Elektrofahrzeugen wichtig ist. Die sehr hohe Belastbarkeit der KGT von Schaeffler ermöglicht auch den Einsatz in leichten Nutzfahrzeugen wie Kleinlastwagen, Transportern und Pick-ups, und erlaubt hier den Fahrern eine Lenkung mit deutlich geringerem Kraftaufwand.

KGT-Entwicklung für Hybrid- und E-Fahrzeuge sowie autonomes Fahren
Kugelgewindetriebe werden eine wichtige Rolle im Fahrwerk von künftigen Fahrzeugen einnehmen, insbesondere für den Einsatz in Hybrid- und E-Modellen sowie in Verbindung mit Technologien zum autonomen Fahren. Schaeffler entwickelt das Produkt entsprechend weiter. „Bei der Entwicklung von KGT für Lenksysteme von Premiumfahrzeugen und SUVs berücksichtigt Schaeffler die höheren Anforderungen hinsichtlich der Laufruhe und des größeren Fahrzeuggewichts“, sagt Timo Schmidt, Leiter der Business Unit Fahrwerkslösungen bei der Schaeffler Gruppe. Bei Bremssystemen, für die Schaeffler mit dem KGT eine zentrale Komponente produziert, steht der Markt vor einem Umbruch: „Die nächste Fahrzeuggeneration wird mit elektromechanischen Betriebsbremsen ausgestattet sein, die intelligent und geräuscharm individuell jedes einzelne Rad bremsen und somit einen weiteren Beitrag zur Brake-by-Wire-Technologie leisten werden. Wir haben eine erste Kundennominierung für KGT für elektromechanische Bremssysteme erhalten und befinden uns bereits in Vorbereitung des Produktionsstarts“, sagt Timo Schmidt.

Herausgeber: Schaeffler Automotive Buehl GmbH & Co. KG
Ausgabeland: Deutschland

Zugehörige Medien

Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder

Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.

Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.

Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.

Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland

presse@schaeffler.com

Downloads

Pressemitteilungen

Paket (Pressemitteilung + Medien)

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren