Schaeffler auf der bauma 2025 (Halle A6, Stand 103) Mit reibungsreduzierten Wälzlagern den Energieverbrauch von Baumaschinen senken
03.04.2025 | Schweinfurt
- Reduktion von Energiebedarf und Emissionen einer Baumaschine aufgrund reibungsarmer Wälzlager in Antriebsstrang und Hydraulikpumpe
- Reibungsreduzierung dank optimierter Bordkontakte und Oberflächenstrukturen
- Energieeffiziente Optimierung der Lagerinnenkonstruktion für die Anwendung in einem Radlader
Wälzlager sind per se besonders reibungsarm. In Zylinderrollen- und Kegelrollenlagern gibt es jedoch Kontakte mit Gleitanteilen, die prozentual einen hohen Anteil an deren Reibmoment verursachen. Diesen Anteil konnten die Entwicklungsingenieure von Schaeffler durch gezielte Optimierungs-Maßnahmen nun nochmals signifikant reduzieren.
Reibungsreduzierte Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager finden diverse Anwendung in Baumaschinen. Demnach können Zylinderrollenlager ideal für integrierte Planetenradlagerungen in Getrieben verwendet werden. Gerade hier bieten sie einen großen Vorteil in Anwendungen mit geringem Bauraum und hoher radialer Belastung und können durch Reibungsoptimierung direkt den benötigten Energieverbrauch und damit die Emissionen einer Baumaschine beeinflussen.
Zudem können Zylinderrollenlager den Energieverbrauch von Hydraulikpumpen erheblich senken. Von Schaeffler Ingenieuren wurde ein Anwendungsfall vorgestellt, indem reibungsoptimierte Zylinderrollen- und Kegelrollenlager im hydraulischen System eines 140kW starken Radladers eingesetzt werden. Ergebnis ist, dass in diesem Fall durch den Einsatz von X-life-Komponenten und -Lagern mit einer derart optimierten Hydraulikpumpe und zwei Hydraulikmotoren bis zu 9 kW eingespart werden. Bei einer Flotte von 1.000 Radladern bei üblicher Einsatzdauer können pro Jahr 16.000 Tonnen CO2 eingespart werden.
Reibungsreduzierte Kegelrollenlager
Während klassische Kegelrollenlager schon reibungsarm sind, bieten Kegelrollenlager in X-Life-Qualität eine weitere Steigerung der Energieeffizienz und Belastbarkeit. Die Bordkontakte der Kegelrollenlager wurden optimiert, die Oberflächenstruktur, Maß- und Laufgenauigkeit sowie die Materialqualität wurden erheblich verbessert. Ergebnis ist die Steigerung der dynamischen Tragzahlen um bis zu 25%, was mit einer Verdoppelung der Lebensdauer einhergeht. Gleichzeitig reduziert sich das Reibmoment um bis zu 75% gegenüber handelsüblichen Produkten. Damit einher geht auch eine deutliche Geräuschreduzierung der Kegelrollenlager. Zudem lassen sich durch gezielte Maßnahmen, wie etwa eine anwendungsspezifisch optimierte Innengeometrie, Reibungsreduzierungen erzielen, die über die X-life-Qualität hinausgehen.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Schweinfurt
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)